Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  •   
Resources / 應用說明 / Lasers / 螢光成像搭配雷射照明
螢光成像搭配雷射照明

螢光成像搭配雷射照明

一般的螢光成像或顯微鏡系統是由三項主要元件組成:照明源、光活化螢光源樣本,以及探測器。樣本上的任何入射光,若位在樣本激發頻帶之中,就會造成螢光源發光;通常樣本會吸收其激發頻帶內部的光子,並於其發射頻帶以較低能量及較長波長發射光子。雙光子螢光是另一種常見的螢光機制;若激發螢光源的光子波長是螢光激發頻帶波長的兩倍,就可能產生這種情形。以這種方式產生的螢光需要兩個光子,才能達到發出螢光所需的最低能量,因為由此雙倍波長區域產生的光子只有一半能量。

使用兩個濾光片可提升系統效能:一個濾光片介於照明源及樣本之間,第二個濾光片則位於樣本及探測器之間。濾光的目的是限制所有光進入激發或發射頻帶內部。如需進一步提升系統效能,可使用完全位於激發頻帶內部的窄帶發光源(例如雷射),這樣就不需要使用激發濾光片。

下圖提供熱門螢光源的範例,並搭配適當的照明雷射及發射濾光片,可用於高效能螢光成像或顯微鏡系統之中。兩條藍色曲線代表螢光源的激發及發射頻帶,綠色曲線則顯示濾光片的鍍膜輪廓;濾光片可適當將峰值穿透率與發射頻帶隔離。

fig 1 Fluorescence Imaging with Laser Illumination
fig 2 Fluorescence Imaging with Laser Illumination
fig 3 Fluorescence Imaging with Laser Illumination
fig 4 Fluorescence Imaging with Laser Illumination
fig 5 Fluorescence Imaging with Laser Illumination
fig 6 Fluorescence Imaging with Laser Illumination
這項內容對您是否實用?

Designed or tested for use with lasers, check out our selection of laser grade lenses, mirrors, filters, optics assemblies, and more.

想找到合適的產品嗎?您的應用有什麼問題嗎?聯繫我們,與我們的專業工程師討論技術問題

是否需要報價?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×