eo_logo
 
Product added to cart

愛特蒙特光學® C系列定焦短波紅外鏡頭榮獲銀級創新者大獎

讓短波紅外成像技術變得更加觸手可及

5/14/2025, Barrington, NJ USA   —

愛特蒙特光學® C系列定焦短波紅外鏡頭 榮獲2024年度視覺系統設計(VSD)創新者獎銀獎。相比傳統短波紅外(SWIR)成像鏡頭,該系列鏡頭大幅降低成本,使經濟型短波紅外機器視覺應用成為可能。

短波紅外成像可實現常規可見光成像無法完成的任務,例如使用對可見光不透明的塑膠容器檢測內部物質。近年來,得益於Sony在短波紅外感測器技術上的突破,SWIR感測器成本顯著降低。然而,短波紅外光學系統所需的特殊鏡片材質昂貴,其成本遠高於可見光系統。

Edmund Optics 發現大多數SWIR機器視覺應用並不需要完全涵蓋新型SWIR感測器的全波長範圍。短波紅外LED光源通常為窄波段,不需要光學元件對整個SWIR波段進行校正。基於此,C系列定焦短波紅外鏡頭採用更常見的玻璃材料,並專門針對900-1700nm波段優化鍍膜,避免增加不必要成本的同時,完全滿足新一代經濟型SWIR系統的性能需求。

短波紅外系統設計者現在可以充分利用Sony高性價比SWIR感測器的優勢,使SWIR成像在以往成本較高的應用場景中變得經濟可行。C系列定焦短波紅外鏡頭小批量採購單價為540-620美元,而採用特殊材料的傳統SWIR鏡頭通常需要2000-5000美元。

這些緊湊輕便的鏡頭可為短波紅外(SWIR)工廠自動化和檢測客製化工作距離和解析度。適配高達750萬畫素、畫素尺寸為2.8µm的感測器,並提供6至50mm的焦距選擇。C系列定焦短波紅外鏡頭採用嚴格的公差製造,從而實現更高的成像性能和較低的鏡頭間差異,確保能夠輕鬆適配安裝多個系統。

Edmund Optics 還採用相同方法研發出一系列經濟實惠的短波紅外遠心鏡頭,命名為 SilverTL™ 短波紅外遠心鏡頭。這兩款新短波紅外鏡頭系列有效避免了因過度規格而產生的高昂成本,使得短波紅外成像比以往任何時候都更容易普及和應用。

Edmund Optics®C系列定焦短波紅外鏡頭提供現貨,可立即發貨。

點選這裡提供更多詳情。

關於 Edmund Optics®:

擁有80餘年行業經驗的Edmund Optics®是值得信賴的高品質光學元件及解決方案供應商,服務領域涵蓋生命科學、生物醫學、工業檢測、半導體及研發等眾多行業。公司規模持續擴大,辦公地點遍布全球 19 個地區,現有員工 1300 多名。

作為光學與光子學領域的領導者,Edmund Optics提供兩大專業解決方案:一是擁有34,000餘款現貨產品的強大市場平臺,二是專注於精密光學及成像元件客製化與批量生產的先進製造服務。

As a leading optics and photonics company, Edmund Optics provides two specialized solutions: a robust Marketplace with 34,000+ off-the-shelf products and Advanced Manufacturing, which focuses on custom and volume production of precision optical and imaging components.

Edmund Optics的先進製造服務涵蓋客製設計、首件製作及大批量製造等環節。公司年產量超過200萬件光學元件及175,000餘套組件,在全球設有4個設計中心和9家專業工廠,以滿足各類光學及成像需求。

若需瞭解更多資訊,請瀏覽 www.edmundoptics.com.tw 

Contact:

Agnes Huebscher, Senior Director, Global Corporate Marketing and Communications
[email protected]

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
;